This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:基带输入范围是多少?#39?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF370317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/821476/trf372017-what-s-the-baseband-input-range

器件型号:TRF372017
主题中讨论的其他器件:TRF370317

我发现没有关于输入峰峰值范围的说明。

plz,帮助我找到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/Q 端口的标称输入摆幅为1V 峰间差分电压。  您可以查看 TRF370317数据表中的图1、图1显示了相对于输入摆幅的功率输出(图中的 SE)。  TRF3702017的调制器部分与 TRF370317具有相同的 IP。  

    -RJH