This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594射频输出同步的详细信息

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/817347/details-of-rf-output-synchronization-of-lmx2594

器件型号:LMX2594

您好、  

我正在查找 LMX2594中的射频输出信息。

射频 OUTA 和射频 OUTB 同步? 我在数据表中找不到有关此内容的信息。

请告诉我在哪里找到它。  

此致、  

Srinivasan.B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasan、

    RFoutA 和 RFoutB 来自同一 VCO。 如果 RFoutA 和 RFoutB 的输出多路复用器共用一个公共源、则路径长度设计为相同、因此相位差应接近于零。

    另一方面、当 RFoutA 源与 RFoutB 源不同时、输出之间的相位差会有所不同。 由于每个信号都源自相同的 VCO、因此 RFoutA 和 RFoutB 之间的相位关系始终是确定的。

    此致、