This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:SerDes RX IBIS-AMI 模型- Hyperlynx 问题

Guru**** 2766255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1175257/afe7950-serdes-rx-ibis-ami-model---issues-with-hyperlynx

器件型号:AFE7950

我将使用我们的 EVM 单元随附的 Colibri 模型在 Hyperlynx vX.2.11 (Windows 64位) Linesim 中创建 SerDes 系列。  

TX 模块似乎工作正常、但 RX 模型正在抛出错误。 我正在使用 SERDES IBIS-AMI 批向导来运行一个通用 COM 仿真、逐位、10GSPS、PRBS31。

错误状态为"模型已停止工作。 请联系型号提供商以获得帮助。 AMI 模型初始化失败:无法与 Rx IBIS-AMI 模型通信。"

此外、输出中还会伴随碰撞性违规警告、但当我使用通用接收器或不同型号的接收器时、我从未收到此警告。 因此、即使是发出警告的 Xilinx 器件、我怀疑问题可能仍然是 AFE RX 块。

--------------------------------------------------

问题:

1.是否有更最新的 IBIS-AMI 模型? 此日期为2016年。

2.您是否知道导致此问题的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magdalena、

    我已将 最新的 IBIS 模型上传到 AFE79xx 安全文件夹。 请使用更新的模型来修复您所面临的错误。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这确实修复了错误。