This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:AFE7906通道速率(每通道数据速率?)

Guru**** 2947520 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7906, AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1175919/afe7906-afe7906-lane-rate-data-speed-per-lane

器件型号:AFE7906
主题中讨论的其他器件: AFE7444

我正在使用 AFE7906部件,它具有8条信道,如果采样频率为3GSPS (芯片内有6个 ADC 内核)。

什么是通道速率(每通道的数据速率?),AFE7906中有8个通道。

请提供计算通道速率和通道数的公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajashekar、

    您可以使用以下公式计算通道速率:

    通道速率=((采样频率)/(抽取))*(#bits/sample)*(编码)*(I/Q 通道)*(通道数)/(#lane)

    例如、如果采样频率为3GSPS、并且4个 RX 通道有8个通道。 如果您使用的抽取率为12、则每个样本有16位、并且使用10b/8b 编码。

    通道速率=(3G/12)*(16)*(10/8)*2*4/8=5Gbps

    本应用手册的第2页提供了有关 AFE7444的一个很好的示例。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaa875

    最棒的

    Camilo