This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444:"DAC JESD 配置"

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7686, AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1174145/afe7444-dac-jesd-configuration

器件型号:AFE7444
主题中讨论的其他器件:AFE7686

我想使用 DAC JESD 模式(L_M_F_S_HD 1TX = 22210x24 HBW)。

数据表显示模式(22210x24 HBW)可用,但“针对 JESD 和插值模式的寄存器编程”没有该项的值。

根据"寄存器设置手册"、应用了以下计算、但发生了 JESD 配置错误。

JESD_MODE (B"01011")、

JESD_PHASE_MODE (B"11")

CLKJESD_DIV (B"101")

CLKJESD_OUT_DIV (B"110")

前排接口(B"010")

interp_back (B"1")

该值是在之前的 AFE7686中正常工作的值。

我希望你在这方面提供帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jong-min:

    我相信您请求的模式与 数据表中提到的模式6相似。 使用 AFE7444 GUI 加载模式6后、您应该能够看到寄存器是如何针对您所关注的模式进行配置的。  

    此致、

    David Chaparro