This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7903:回读 AFE7903宏状态寄存器为0

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7903, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1158762/afe7903-readback-afe7903-macro-status-register-is-alway-0

器件型号:AFE7903
主题中讨论的其他器件: AFE7950

你好  

 我开发了定制的 AFE7903板。

  复位后 、我从0到0x1f 读回所有全局寄存器、发现只有 reg 06h 不是0x11、而是0x20。 其他寄存器与数据表所述相同。

然后 将寄存器0x18h 写入0x20以选择宏页

然后读回寄存器0xf0 、发现它始终为0。  这意味 着 MACRO_READY 位无效、如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们检查了原理图、发现 AFE7903的 G15未连接、这是否会影响它无法启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao、

    当不使用 JTAG 时、引脚 G15应该被拉低。 我正在与我们的团队一起查看保持此引脚未连接的影响。  

    复位后、寄存器0xF0将设置为0x0。 只有在使用宏命令之后、才应读取该寄存器以检查 MACROL_READY 位、以确认最新的宏命令已完成。  

    在对 AFE 进行编程时、是否使用 Latte 生成的日志文件? Latte 可用于在设置所需的模式下配置 AFE、并生成启动 AFE 所需的读/写日志文件。 Latte 配置指南介绍了此过程的步骤。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用 Latte 生成的日志文件、但它没有影响、寄存器0xF0始终为0  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao、

    对于您用于生成配置文件的脚本、您是否在 AFE79xxEVM 上测试过该脚本以确保配置正确? 此外、为了确认您在写入宏后是否读回了该寄存器、就像复位时一样、该寄存器将设置为"0"。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有要测试的 EVM 板、没有 AFE7903EVM、是否可以使用 AFE7950板测试配置?

    我不确定是否使用硬件、我们是否必须为 AFE7903提供491.52MHz? 我们已经测试了300MHz 和500m、但它们都无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao、

    AFE7950 EVM 还可用于测试脚本。 需要注意的一点是、脚本中的 NCO 需要在 AFE7950范围内、600MHz 至12GHz。

    AFE 的参考时钟应与配置中设置的时钟相匹配。

    此致、

    David Chaparro