This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:此器件正在提供损耗

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/602062/trf3722-the-device-is-giving-loss

器件型号:TRF3722

你(们)好

我们将 TRF3722用于2300-2400MHz 的输出频率。 每个引脚上的 IF 输入(大约为-12dBm) 但输出约为-32dBm。 原因可能是什么? 我的远程信息处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sarika、

    我想请您参阅 一篇 E2E 帖子 、该帖子涉及类似的问题。

    我建议大家详细了解不同的建议、并验证设置/操作是否正确。

    此致、

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很抱歉耽误你的回答。 我已经尝试了您对该帖子所提供的建议。 根据建议、一切都很好。 我还检查了器件焊接。 我的原理图是否有任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    正在等待回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sarika,

    尽管阅读起来有点困难、但在查看原理图后、我看不到任何明显的问题。 但是、我想问您是否可以提供输出的屏幕截图、其中也包括 LO 输出和边带。 这可以帮助我更好地了解问题的原因。
    以及您的输入源的确切方式。 测试设备? DAC?

    此致、
    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oscar、

    输入是使用 DDS 提供的。 用于屏幕截图的 PFA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    IF = 189.54MHz、
    输出射频= 2.34045GHz 和
    LO = 2158MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sarika,

    感谢您提供屏幕截图。 我还有一些问题可以帮助我确定问题的根源。

    1.检查器件焊接时、是否还能验证器件下方的电源板焊接?
    2.检查电压时,您是否在器件的引脚上测量过电压?
    最后、您能否提供寄存器设置?

    此致、
    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oscar、

    是的、电源焊盘已正确焊接、并已在此处与专家进行了验证。
    电压是在铁氧体磁珠处测量的。
    `s 在另一个设计中也使用相同的器件、它在那里工作、因此已经检查了引脚上引用另一个卡的阻抗。
    寄存器值:

    QM

    REG_MAP_I (0) <="011010000001000000000000000001001001001";-9.
    REG_MAP_I (1) <="100100001000000100011000101010";--a.
    REG_MAP_I (2) <="000111101010101010101010101010101010101010101010101010101011";--B
    REG_MAP_I (3) <="100010000001110000000000000000001100";--C
    REG_MAP_I (4) <="000100011000101010000011001101";--D
    REG_MAP_I (5) <="101001000111010011000000001110";--E
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sarika,

    使用您的配置设置、我在我自己的 TRF3722设置上载了这些设置、并确认您的寄存器设置没有任何问题。 我附加了 LO、LO 和两个侧带的图像(我没有使用正交输入、因此两个侧带都存在)以及射频输出。  

    我尝试使用您在采集中使用的相同设置来捕获 LO 和射频输出。 但我注意到的一些情况是、您的 LO 输出噪声更大、甚至有一些杂散。 此外、在 LO @ 2158MHz 和 BB 输入@ 189.54MHz 的情况下、产生的射频输出将为(189.54 + 2158)= 2347.54MHz。 在您的图像中、我会看到一个以该频率发出的音调(第一幅图像中为 D4)、但我并不完全确定该图像中的其他音调是什么。

    我想要求您提供射频输出的另一个屏幕截图、但这次中心频率是 LO 频率(2158 MHz)和足够大的范围、足以捕获两个边带。 我认为、由于我的图像中具有相同的配置、因此该范围的500 MHz 应该足够。  

    另外需要检查的几个项目是 TRF3722基准信号的质量、以及确保没有任何有噪声的电源馈送到调制器中。

    此致、

    奥斯卡