This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:基带输入带宽

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/603106/trf370417-base-band-input-bandwidth

器件型号:TRF370417

您好!

在数据表第5页中,基带输入规格为1dB 输入频率带宽。
我对此规范有一些疑问

(1)
您能否分享基带输入的频率响应图?

(2)
您能告诉我测量设置吗?
由于 BB 输入为高阻态、您是否使用 FET 探针进行测量?
此外,这种带宽规格是差分输入还是单端输入?
 
此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryuji、

    我将对此进行研究。

    此致、
    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oscar San、

    您是否已获得有关此帖子的信息?

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuji、

    参考 TI 设计00335、基带带宽响应的数据测量如下所示。  

    由于 TI 参考设计中 DAC 的采样率、基带输入网络中使用了抗混叠低通滤波器。 采用截止频率约为550MHz 的滤波器的原因是为了消除 DAC 中不需要的图像。 尽管未显示整个1GHz 带宽、但数据仍然很好地表示了各种 LO 频率下基带输入的频率响应。

    我建议您深入了解 TI 设计、以了解有关设置本身以及数据收集方式的更多信息。  

    此致、

    奥斯卡