This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在选择器件时需要帮助。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2582, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/604209/need-help-with-selecting-parts

主题中讨论的其他器件:LMX2571LMX2582LMX2594

您好!
我们需要有关器件选择的帮助。 我们需要一个能够输出0.3~1 GHz 范围内正弦波的 PLL (最好具有集成 VCO)。 TI 是否有这样的 IC? 非常感谢!
最棒的
HP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    感谢您关注我们的 PLL。 我们为该工作选择了多个 PLL。

    LMX2571实现低功耗

    LMX2582可实现高性能和出色的 VCO 低噪声

    LMX2594可实现同步功能、具有出色的 PLL 低噪声

    都具有集成的 VCO。

    您可以使用我们的工具 Pllatinum Sim (在 TI.com 上免费下载)根据您的要求选择器件。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、Simon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Simon 的支持。

    以 LMX2582为例、这是一款出色的芯片。 其 VCO 内核覆盖3.55GHz 至7.1GHz 的八倍频程、对于我们所需的频率范围(0.3~1 GHz)、必须涉及输出通道分频器、这意味着如果我正确理解、输出为方波。 但是、我们需要的是正弦波输出。 当然、我们可以为此添加额外的 LPF、但更需要直接的正弦波输出。  你有什么建议吗?

    我们项目的另一个要求是、我们需要在输出和基准输入之间实现完美的相位对齐。 根据 线程、在更改频率时、输出相位似乎可能与基准信号不一致。 您能否确认 LMX25512在 输出和基准输入之间的相位一致性方面的性能?

    谢谢!

    最棒的
    HP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Han:

    你是对的。 输出不是受控的低失真输出正弦波。 我不知道您的确切要求、但您似乎需要"设置"信号格式、以获得所需的正弦波。 我们的 PLL 没有"低失真"正弦波。 对于感兴趣的范围、您可能能够使用2 LPF 来实现该目的。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Simon。

    占空比如何? 是否始终保证输出端为50%?

    请就相位一致性问题提供支持。 非常感谢!

    最棒的
    HP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除 LMX2582的示例/3外、大多数输出为50/50。

    LMX2594支持具有输出偏差的相位基准。

    此致、
    Simon。