This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3705:TRF37T05IRGET 和 TRF3705IRGET 之间的差异

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37T05, TRF3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/602506/trf3705-difference-between-trf37t05irget-and-trf3705irget

器件型号:TRF3705
主题中讨论的其他器件:TRF37T05

您好!

您能帮我确定这些器件之间的差异吗:

TRF37T05IRGET 和 TRF3705IRGET

感谢大家的进步。  

此致、

塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergio、

    两个器件的性能几乎相同。 主要区别在于 TRF37T05能够在 TDD 系统断电周期期间保持相邻的载波馈通电平。 这会带来更高的功耗成本。 如果在不调整载波馈通电平的情况下在 TDD 中循环供电、则可以使用 TRF3705。

    此致、
    奥斯卡