This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:TRF372017

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/600918/trf372017-trf372017

器件型号:TRF372017

大家好、

我将在473MHz 频率下测量射频输出的30dBm 损耗。  可能的问题:焊接时过热、 1uf 差分对电容测量值为0.8uf。

是否有人经历过这种类型的射频损耗?

令人惊讶的是 、应用于 TRF372017的 ATSC 调制信号确实会传输视频。

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、John、

    虽然过热可能是问题的根源、但也有一些项目需要检查。 一个原因是这可能是焊料问题的原因。 验证电源板是否焊接良好、并确保没有引脚保持断开状态。 测量电压并验证每个电源引脚上的电压是否正确。
    另一种方法是验证回读模式(以及基本 SPI 功能)是否正常工作。 数据表中的"7.5.1.2读回模式"部分对此进行了讨论。
    最后、确定 LO 输出已锁定且处于预期的功率水平。

    此致、
    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    感谢您的意见。

    事实证明这是焊接问题。 新芯片的输出效果如预期的那样好。

    此致、

    John