This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417EVM:RF 输出和 IF 输入上的电容器接地

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/599948/trf370417evm-capacitors-connected-to-ground-on-rf-output-and-if-inputs

器件型号:TRF370417EVM

评估模块原理图显示了在 IF 输入上连接到接地端的0.1微法拉电容器和在射频输出上连接到接地端的1微法拉电容器。

鉴于高频涉及这些电容器的功能是什么? 如果它们是理想值、则会将射频输出短路至6 GHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    原理图中包含您选择的"DNI"电容器、因此它们不包含在实际 EVM 中。
    但是、首先将它们包含在原理图中的原因是可能的意外情况、需要在输入/输出端配置某种类型的滤波。

    此致、
    奥斯卡