This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV225:输出波形异常

Guru**** 2815005 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/596046/lmv225-abnormal-output-waveform

器件型号:LMV225

您好!

使用 LMV 225的客户设计的产品。 但是、产品无法通过5%频率的运输测试。
这是由 LMV225的输出故障造成的。
如果用同一电路板替换 LMV 225、则产品将通过测试。

问题、
 — —这种输出故障很正常?
  - 请告诉我此症状出现的频率。
 — —请告诉我有关它的解决方案。

此致、
ACGUY

e2e.ti.com/.../LMV225.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我获得了 RFin 和 VOUT 之间的相关性波形。 请查看随附的新文件。

    RFin 垂直上升、但 Vout 倾斜。

    请告诉我原因和解决方案。

    此致、

    ACGUY

    e2e.ti.com/.../LMV225-Issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    其发生频率约为5%。
    这是器件的特征误差吗?

    请回答我的问题。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我对延误深表歉意。 如果您能对以下内容提供一些见解、将会非常有帮助:

    什么是射频信号频率。 在 PA 输出端?
    2. PA 的最大输出功率和输出功率范围是多少? 需要相应地调整 R1电阻器以满足50欧姆阻抗


    谢谢

    VC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VC-SAN:

    我从客户那里获得了输入条件。
    在 NG 板上、PA 输出的切齿上升、则会变为正常。
    当 R1的电阻值降低时、LMV 225的输出是否会得到改善?

    此致、
    ACGUY

    e2e.ti.com/.../PA_5F00_output.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagai-San

    感谢您、我们正努力尽快为您提供答复。  对拖延表示歉意,感谢耐心

    VC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 VC-SAN:

    感谢你的答复。
    客户的生产线处于待机状态、等待您的响应。
    如果您对此问题有任何更新、请尽快通知我。

    此致、
    Nagai