This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417EVM:TRF370417EVM -高频下的低 LO 和图像抑制

Guru**** 2533140 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF370417EVM, DAC38J84, TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/597159/trf370417evm-trf370417evm---low-lo-and-image-rejection-at-high-frequencies

器件型号:TRF370417EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38J84TRF370417

尊敬的团队:

我的客户在使用 TRF370417EVM 时进行了以下修改(请参阅随附的)

LO:2至6 GHz

I/Q: 50至500MHz

虽然转换损耗看起来正确且与数据表匹配、但它们在高频下接收的 LO 和图像抑制仅为20-25dB。
由于这些数字随着频率的增加而变得越来越糟、并且与数据表中描述的数字相差甚远、因此我想请您就设置中可能出现的问题提出建议。

此致、

NIR

e2e.ti.com/.../TRF370417EVM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    我将对此进行研究。

    此致、
    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好、

    查看原理图后、我认为 LO 和图像抑制的降低可能源自给定的 I/Q 输入。  边带抑制取决于 I/Q 信号的相位和振幅之间的匹配程度。 微小的匹配 肯定会影响性能。 我认为混合耦合器可能会在 I/Q 信号中引入一些相位和振幅误差。 即使是系统设置;电缆、电源、焊盘等。 也会导致调制器出现一些额外的失配。 此外、通过将 I/Q 输入驱动为单端输入、器件内部可能会通过在一个输入上看到50欧姆端接、而在另一个输入上看到 I/Q 源而经历一些不平衡。 建议以差分方式驱动信号、以检查性能是否得到改善。

    对于 LO 馈通、这通常是由 I 和/或 Q 输入端的直流偏移不平衡引起的。 从而导致 LO 泄漏。 为此需要检查的一点是测量 I/Q 输入端的电压、以确保它们之间的电压相等。

    通过使用 DAC38J84等 DAC、可以通过让 DAC 以数字方式调整 I/Q 信号的偏移和相位来缓解相位和振幅不平衡。

    请考虑 TI 设计

    此解决方案提供了与 TRF3704连接的 DAC38J84。

    此致、

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯卡:
    客户有兴趣在5-400MHz 的 I/Q 输入上使用50欧姆电阻。
    LO 为单端50欧姆。

    您能给出一个如何正确使用 TRF370417的示例吗?
    如何正确匹配输入?
    如何添加数据表中建议的偏置电压?

    我们应该期望的转换增益是多少?


    此致、
    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好、

    上图是 DAC 和 TRF3704调制器之间的接口网络示例、其中 DAC 需要0.25V 共模电压、调制器需要1.7V。 TI 参考设计00335 更深入地介绍了如何正确设置接口网络以及所做的计算。 通过放置客户使用的 DAC 所需的任何共模电压、您可以计算组件的值。  

    查看 TRF370417的数据表、转换增益可以从较低频率下的-8dB 到400MHz 下的-1.9dB 不等。  

    此致、

    奥斯卡