This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3705:外壳温度计算

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/599136/trf3705-case-temperature-calculate

器件型号:TRF3705

您好的团队:

当 TRF3705结温为125度时、您可以帮助我检查如何计算外壳温度?

在数据表中、仅具有 Theta JC、不具有功耗和效率。 您能帮我检查如何计算它吗?

如果您需要配置、请使用较差的情况。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    请参阅处理 同一问题的现有 E2E 帖子。

    使用后文中提到的公式、

    TJ = TC +(ΨJT *功率)


     除了给定的参数125结温和0.9结至顶部的表征参数外、在最大工作功率下运行时、外壳温度大约为124.09oC。