This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:低隔离放大器;相位噪声

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF372017, TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/592622/trf372017-lo-isolation-phase-noise

器件型号:TRF372017
主题中讨论的其他器件: TRF3722

您好!

我在分数模式下使用 TRF372017、载波约为2GHz。     我在数据表中的表30中将环路滤波器设置为接近30.72MHz fPFD 示例。  由于射频输出上只有载波、LO 端口上的相位噪声在我感兴趣的频带中测量~1度。 当我在 BB 输入端输入伪随机数据时、射频频谱会按预期显示在射频输出端。 调制输出也出现在 LO 输出上、看起来像具有可怕载波抑制的射频输出。 LO 输出和射频输出之间应实现多大程度的隔离? 器件内是否存在可能导致我无法正确调整的设置?

谢谢、

-Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相位噪声不以度为单位进行测量。 任何正数都会非常非常糟糕。 8^)您实际尝试测量的是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在特定频带中集成时的相位噪声可测量为 degrees rms。 这是我们通常指定它的方式。 我看到的问题是、当数据输入基带输入时、LO 输出和 RF 输出上会出现调制。 LO 输出上的这种调制会导致我的 rms 相位噪声测量值达到虚构的高电平。 当0被输入 BB 输入时、LO 输出和 RF 输出只是预期的载波。 LO 输出和射频输出之间应存在多少 dB 的隔离。 我希望 LO 输出不会受到基带输入的影响。

    谢谢、

    -Brandon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我将尝试在实验室中重现您的问题、并在我获得结果后立即返回给您。

    此致、

    Abdallah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    基带输入(调制后)与 LO 输出端口之间似乎存在耦合。 据我所知、您无法通过寄存器来纠正这一问题。 我在各种频率偏移下测量了 LO 端口上的隔离、并将其连接到该帖子。 如果这对您的应用来说是个问题、我相信 TRF3722可能更适合。 与 TRF372017相比、它的整体性能得到了改善、我相信它也将具有更好的隔离性能。

    此致、

    Abdallah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abdallah、

    感谢您提供信息。 不过、我认为这不是我看到的问题。 它是 LO 上显示的调制输出。 射频输出和 LO 输出之间的隔离是什么? 糟糕的输出匹配和高 VSWR 能否使其返回 LO 输出? 由于我们能够调节器件的输出并在 LO 输出变化时查看调制输出的功率电平、因此这种情况似乎就是这样。 进而根据调优效果增大或减小相位噪声。

    再次感谢您的支持。

    -Brandon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、

    上述数据是在 LO 输出端口上测得的、并将 LO 的功率与调制射频输出的功率进行了比较。 基带输入和 LO 之间的耦合问题表现为 LO 端口上的射频输出减小。 调节输出阻抗可能会在一定程度上影响隔离。 此外、当输出端接50欧姆时、隔离效果会得到改善。 但是、我不认为有一种方法可以完全消除 LO 端口的射频输出而不产生衰减。 您可以尝试衰减您的输入信号,您将注意到隔离有所改善。

    此致、

    Abdallah