请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DAC37J84、 TRF3705您好!
我有一个 TI 37J84 DAC EVM 卡。 它具有4个 DAC 输出、因此我 可以生成基带差分 I、Q PSK 信号。
我的问题是:为了实现直接转换发送器、我应该获得什么 IQ 调制器 EVM 卡?
您知道、这是一个大问题。 降低直流失调电压、以便 载波不会出现在射频输出中。
有什么想法吗?
谢谢、
John Reyland
罗克韦尔·柯林斯公司
IA 锡达拉皮兹