This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3765:TRF3765断电流耗

Guru**** 2386180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/594384/trf3765-trf3765-power-down-current-consumption

器件型号:TRF3765

尊敬的 TI:

我想知道激活所有断电功能时的电流消耗是多少?

此致、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我将对此进行研究、并将返回给您。

    此致、

    Abdallah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    当所有块断电时、流耗大约为18mA。 我随附了 GUI 配置的屏幕截图、其中显示了已断电的各种块。  

    此致、

    Abdallah