This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:省电退出问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/593026/trf372017-power-save-exit-issue

器件型号:TRF372017

您好!

我有一个采用 TRF372017的设计、到目前为止一切都进展顺利。 此设计使用省电输入引脚在发送器侧需要关闭时控制射频输出。 器件从降低功耗模式返回的10倍仅为正常状态。 在这第十次返回时、器件会返回、但 LO 上有额外的杂散和增加的相位噪声。 如果我重新写入寄存器2并启用校准、杂散会消失、相位噪声会恢复正常。 您能不能帮助我了解 PS 输入发生了什么以及发生这种情况的原因。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将对此进行研究。

    此致、

    Abdallah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试在 EVM 上重现此问题、但在将器件反复从省电模式唤醒时未看到任何 PFD 杂散或相位噪声增加。 您需要重新写入寄存器并启用校准以解决该问题、这一事实告诉我您的 PLL 可能会在某个点解锁。 当处于省电模式时、PLL 块应该保持受电状态、因此我认为可能不止 PS 输入。

    您是快速打开和关闭它、还是同时写入其他可能导致 PLL 解锁的内容?