This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:AFE7900 SyncIN 和 SyncOut

Guru**** 2574995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1171897/afe7900-afe7900-syncin-and-syncout

器件型号:AFE7900

您好!

我使用的配置如下:

LMFSHdTx[14810]和 LMFSHdRx [181610]  

SYNC_IN 用于连接 LVDS 和 H8以及 H7引脚。 (SYNC_IN0)

SYNC_IN1 (N8和 N7)引脚未连接。

SYNC_OUT 连接 LVDS、N9和 P9引脚。  (SYNC_OUT1)

SYNC_OUT0 (H9和 G9)引脚未连接。

GPIO 引脚连接 GPIO1….GPIO6。

但是、 我无法使同步信号正常工作。  Latte 启动文件如下所示:

###以下参数设置 SYNCIN 和 SYNCOUT 以与 TSW14J57连接
sysParams.jesdABLvdsSync = 1.
sysParams.jesdCDLvdsSync = 1.
sysParams.rxJesdTxSyncMux =[0、0、0、0]
sysParams.fbJesdTxSyncMux =[0、0]
sysParams.jesdRxSyncMux =[0、0、0、0]#[0、0、1、1]
sysParams.syncLoopBack =真

我应该如何设置这个位置、以便同步信号从我指定的引脚工作?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有人可以回答我问的这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tolga、

    您在上面显示的同步设置是正确的。 您最可能遇到的问题是 gpioMapping 参数中的引脚分配导致的。 要将引脚 H8和 H7用于 ADC 同步、将引脚 N9和 P9用于 DAC 同步、gpioMapping 应如下所示

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的回复。  我还有其他问题要问。  

    我们将使用的配置修正如下。 我们认为我们需要修复同步多路复用器顺序。 (我们无法完全理解如何从配置数据表中设置这些同步。)
    对于此配置、RX 和 TX 是否都需要2个同步信号? (我在问题开始时说我的卡上有哪些同步信号和 GPIO 信号可用)

    LMFSHdTx[14810]和 LMFSHdRx [181610]
    sysParams.jesdABLvdsSync = 0
    sysParams.jesdCDLvdsSync = 0
    sysParams.rxJesdTxSyncMux =[0、0、1、1]
    sysParams.jesdRxSyncMux =[2、2、3、3]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tolga、

    Rx 只需要一个同步信号、Tx 需要一个同步信号。 我在上一个响应中展示的设置是将 ADC 和 DAC 的第一个同步设置为问题中概述的引脚。 下面的设置显示了您的引脚的正确引脚分配。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。  您的回答在我的脑海中产生了一些其他问题。  

    我无法理解通道编号-使用同步编号之间的关系。

    此外、当我们加载此配置时、我们偶尔会看到 Rx 或 Tx SYNC 信号下降到低电平。 我们是否希望这些同步信号能够保持稳定的高电平? 同步信号下降到低电平的原因是什么?

    谢谢你

    Tolga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tolga、

    您使用的配置是将同步信号组合成所有 ADC 的单个信号、并且同步信号路由到 H7和 H8、不是特定于通道。 同样、所有 DAC 都共享一个同步信号、该信号路由到 N9和 P9。

    正确、JESD 链路启动后同步信号应保持稳定。 同步信号变为低电平的一个原因是 JESD 链路不稳定、AFE 或 FPGA 尝试重新建立 JESD 链路。 您是否在 ADC 或 DAC JESD 链路上收到任何错误?

    此致、

    David Chaparro