This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900 ADC 问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1179622/afe7900-adc-issue

主题中讨论的其他器件:AFE7900

我拥有采用 AFE7900和 Xilinx Xcku050 FPGA 的定制电路板设计。   

我想通过 发送斜坡信号来测试寄存器 B7h (DAC JESD - TX_JESD_TEST_S IG_GEN_MODE)和108h、109h (ADC JESD - RX1_JESD_TEST_SIG_GEN_MODE、RX2_JESD_TEST_SIG_GEN_MODE)的 JESD 通道。 (我将同时发送 AFE 的 AB 和 CD 页面上的这些命令)。

1) 1)当我向 B7h 寄存器写入值0x2时、我可以看到来自 FPGA 的斜坡信号、但当我禁用 B7h 寄存器并向 AFE 应用外部信号时、我只能看到 FPGA 中的噪声。

此测试是否会完全验证我在 TX 端的 JESD 连接,以及此问题的原因是什么?

2) 2)当我将值0x2写入108h 和109h 寄存器时、我可以使用频谱分析仪验证 Ramp 信号是否来自 AFE、 但是、我的电路板上的所有 AFE 都没有信号、我看到其中一些 AFE 中的信号损坏了吗? (此外、我已经使用我的 EVM 检查了此测试、我知道具有相同配置的 AFE 的输出是什么)

此测试是否会完全验证我的 RX 端 JESD 连接,以及 此问题的原因是什么 

我需要有关此问题的帮助吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murat、

    1) 1)看到 FPGA 侧的斜坡波形表明 AFE 设置正确、并且您使用的通道正确。 您如何查看数据以发现它只是噪声? 您能否确认您的数据解包对于您使用的 JESD 格式是否正确? 还需要注意的是通道多路复用和通道极性。  

    2) 2) 这可能是与 ADC 侧类似的问题。 您能否检查数据打包并确认 FPGA 侧的 JESD 参数与 AFE 设置相匹配。

    此致、

    David Chaparro