This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么 AWR1243拥有三个 Tx 和四个 RX?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/758581/why-awr1243-owns-three-tx-and-four-rx

Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

为什么 AWR1243拥有 三个 Tx 和四个 RX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请您澄清一下这个问题吗?

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      在数据表中、AWR1243采用三个 RX 和四个 TX、这意味着三   个接收天线 无线和 传输 天线无线、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWR1243具有3个 TX 天线和4个 RX 天线。 使用此类多个天线、您可以进行角度估算等操作。 将 TX 天线稍微垂直放置、也可以进行高度估算。

    请参阅我们有关以下内容的培训系列:

    training.ti.com/mmwave-training-series

    具体来说、模块1.5介绍角度估算。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       感谢您的回答、但我还有一个问题、即三个 TX 的影响是什么、雷达如何测量海拔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否澄清有关"三个 TX 的影响"的问题? 您在寻找什么效果? (距离? 角度?)

    雷达测量到反射雷达信号的障碍物的距离。 有关使用雷达测量高度的信息、请参阅 :en.wikipedia.org/.../Radar_altimeter

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       我不明白为什么雷达需要两个输出天线以及雷达如何测量目标高度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    拥有1个以上的 TX 天线可为您提供更大的灵活性-例如、一个优势是您可以同时使用两根天线来增加发射功率、从而扩展距离。 另一种用途是在 MIMO 配置中使用两个 TX 天线来提高角度分辨率。

    有关此概念的更多信息、请参阅我们有关 MIMO 雷达的应用手册:www.ti.com/lit/an/swra554a/swra554a.pdf

    使用到达角估算方法完成目标高度检测。 该概念在我们的培训系列的模块1.5中进行了解释: training.ti.com/mmwave-training-series

    之后、您可以参阅 SDK 版本1.2.0.5中包含的 xwr14xx 演示文档。 此 SDK 版本可从此处下载:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    安装后、可从以下位置获取该文档:文件:///C:/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/demo/xwr14xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      非常感谢您的回答、我会认真学习!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    抱歉、我不知道培训模块1.5是计算方位角还是俯仰角?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    培训模块仅介绍角度估算的一般机制。 实际角度(无论是方位角还是间距)取决于设计中天线的物理位置。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       感谢您的回答、您是说、如果我测量高度、我需要将天线旋转90度。 该角度相对于测量的方位角。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能否提供移动电话联系信息?我想通过电话与您交谈、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    恐怕我们无法通过电话为您提供支持。

    请使用此 e2e 论坛回答所有问题。 您也可以通过 gadiyar (at) TI.com 联系我、但我们会将所有一般问题重定向到该论坛。

    此致、
    Anand