This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF371135:EVM 输出 IQ 信号带宽

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF370417, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/756610/trf371135-evm-output-iq-signal-bw

器件型号:TRF371135
主题中讨论的其他器件:TRF370417、 ADC32RF45

你(们)好。

我们正在尝试 使用此 IQ 解调器构建高达~500MHz、~1000MHz 的宽带接收器和通道带宽。

输出 IQ 信号带宽不清楚。

我的问题是、您能否确认输出 IQ 信号的带宽是多少?

谢谢、

Lou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    此外、TRF370417也有同样的问题。 输入 IQ 信号的带宽是多少?

    谢谢、
    Lou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    旁路模式下 TRF3711的最大 I/Q 带宽为25MHz;因此、它可以支持高达50MHz 的射频信号。 限制是集成基带 LPFS。

    TRF3704的最大 IQ 带宽为1GHz;因此、它可以支持高达2GHz 的射频带宽。 如果有兴趣、您可以查看此应用手册、该手册描述了 BB 带宽的特性: www.ti.com/.../slwa076。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 RJ、抱歉耽误了我们的时间。 很高兴知道 TRF3704的 IQ BW 高达1GHz。 这正是我们需要的。

    您是否知道有任何解调器支持高达500MHz/1GHz 的 IQ 带宽?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 目前市场上没有宽带宽解调器。 我们确实有射频采样 ADC、例如 ADC32RF45、它可以直接对高达1.5GHz 的带宽进行采样、也可以对捕获2GHz 带宽和更高带宽的更高射频采样 ADC 进行采样。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、RJH、

    感谢您的回答、我希望 TI 能提供适用于 IQ 500MHz 带宽的宽带解调器。

    感谢您的意见!

    Loie