This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243级联复位

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/754084/awr1243-cascading-reset

Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

我们使用四个 awr1243作为级联雷达系统。 我们发现一个问题,我们只能重置主器件 awr1243,当我们重置其他3 awr1243时,它们没有发出 IRQ 作为响应。 只有当我们将主器件1配置为级联主器件模式时、我们才会重置3个从器件 awr1243并将其发出 IRQ 作为响应。 但这 与毫米波不一致、因为它将在设置雷达工作模式之前逐个重置四个 awr1243。

PS:在我们将主器件 awr12's 模式设置为"级联主器件"之前、主器件不会生成到从器件的时钟、在配置主器件的工作模式之后、它开始生成到从器件的时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您对级联主/从时钟机制的理解是正确的。
    因此、使用 mmWaveLink、您需要仅对主设备使用 rlDevicePowerOn API (主设备 SPI 线路仅使用一个 deviceMap)、等待主设备发出的开机异步事件消息、调用 rlDeviceRfStart (等待异步事件上的射频功率)、然后调用 rlSetChannelConfig API Set 作为主设备。 所有这些 API 只需使用 deviceMap 调用 Master。
    发布此帖子仅在所有三个从站、rlDeviceAddDevices (具有所有三个从站 deviceMap)上开始工作-现在、这将使3个从站退出复位状态。 由于主器件已启动、现在所有三个小器件都将获得时钟并发出 HostIRQ 信号。 因此、在此调用之后、您需要等待来自每个从器件的上电异步事件。


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、开始正常、主器件和从器件均已通电。但无论使用 mipi 或 LVDS、我们都无法通过示波器看到 SYNC_IN 和触发信号。 且未接收到数据。

    如果我们在主器件中使用软件触发器并设置帧计数= 0、那么我们可以通过示波器看到多少个触发信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    确保在将通道配置 API 发送到主器件时将其作为[级 联= multichip_master]调用、对于剩余的3个从器件、应将该 API 设置为[级 联= multichip_slave]。
    调用任何 API 时、检查这些 API 的返回值(应为零)。 在发生帧触发事件时、主器件向在 SYNC_IN 引脚上连接的所有从器件提供 SYNC_OUT。 当您将主设备设置为软件触发帧、将从设备设置为硬件触发帧时、主设备将在每个帧向所有从设备提供 SYNC_OUT 脉冲、以触发下一帧。
    如果您看不到 SYNC_OUT 信号、那么最好在调用 rlSensorStart API (帧触发)时检查主器件的电流/功耗、在此情况下电源入口应该会上升。 如果电源未上升、则 API 调用或硬件电路存在一些问题。 尝试首先仅运行主设备以验证单个设备是否正常工作。

    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主器件和从器件的模式设置正确-主器件为0x01、从器件为0x02、主器件为软件触发器、从器件为硬件触发器。在调用 sensorstart 后、电流显著增大。

    我们将帧计数设置为零、然后我们仅将传感器从一开始就调用。 我们是否可以在以后看到触发器而不再次调用传感器启动?

    如果我们将主器件设置为多芯片主器件、将其他主器件设置为多芯片从器件、并且其他配置不确定、主器件能否将 SYNC_IN 发送到从器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我看到您已将首次答复标记为"验证答案"、这是否意味着此问题在您的结尾已得到解决?

    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以通过 频谱分析仪看到线性调频脉冲、并获取 ADC 数据。 但我们仍然看不到 SYNC_IN 信号、尽管从器件可以发送帧、只要不停止它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我假设您已在这种情况下完成了所有门架-从机配置(SW/HW 触发器)。 我知道主设备和从设备现在正在进行线性调频脉冲。
    如果从机配置为硬件触发模式、则在获取 SYNC_IN 信号之前、它不会启动帧(线性调频脉冲)。 在这种情况下、SYNC_IN 脉冲将非常小(最小脉冲宽度为25nsec)、示波器可能无法捕获该信号。


    此致、
    Jitendra