Other Parts Discussed in Thread: TRF3722, DAC37J84, DAC38J84
主题中讨论的其他器件: DAC37J84、 DAC38J84
您好!
我的板上有4个 DAC (DAC37J84)、并尝试连接到另一个板上的8个 TRF3722。 我查看了 TRF3722 EVM 板、它对同相输入使用2个 SMA 连接器、对四相输入使用另外2个 SMA 连接器。 这意味着1 TRF3722需要4个 SMA。 如果我有8个 TRF3722、我将有48个用于互连的 SMA 连接器、这些连接器太多了。
1) 1)建议使用哪些互连来减少线路数?
2) 2)我是否可以使用"高速板对板连接器"将它们连接为差分线路?
3)或者、如果我不能使用高速板对板连接、我是否需要在 DAC 侧使用平衡-非平衡变压器来执行单端操作、然后在 TRF3722处使用平衡-非平衡变压器来减少同轴电缆的数量?
谢谢。