This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:不同电路板上 DAC38J84和 TRF3722之间的推荐接口

Guru**** 2746095 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722, DAC37J84, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/592091/trf3722-recommended-interface-between-dac38j84-and-trf3722-on-different-boards

器件型号:TRF3722
主题中讨论的其他器件: DAC37J84DAC38J84

您好!

我的板上有4个 DAC (DAC37J84)、并尝试连接到另一个板上的8个 TRF3722。 我查看了 TRF3722 EVM 板、它对同相输入使用2个 SMA 连接器、对四相输入使用另外2个 SMA 连接器。 这意味着1 TRF3722需要4个 SMA。 如果我有8个 TRF3722、我将有48个用于互连的 SMA 连接器、这些连接器太多了。

1) 1)建议使用哪些互连来减少线路数?

2) 2)我是否可以使用"高速板对板连接器"将它们连接为差分线路?

3)或者、如果我不能使用高速板对板连接、我是否需要在 DAC 侧使用平衡-非平衡变压器来执行单端操作、然后在 TRF3722处使用平衡-非平衡变压器来减少同轴电缆的数量?

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 I/Q 信号的带宽是多少? 它们可能需要50欧姆线路、但 SMA 的 UHF 连接器肯定可以。 ^μ A)
    en.wikipedia.org/.../UHF_connector

    您有4个 DAC 和8个调制器。 它们是否要切换? 并联?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为您应该查看此 TI 设计(TIDA-00409)。 它应该显示如何在没有 SMA 连接器的情况下与调制器连接、但您应该注意到、在此设计中、调制器正在与 DAC38J84连接。

    此致、

    Abdallah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdallah:

    与您展示的评估模块不同、设计限制不允许将 DAC38J84和 TRF3722放置在同一电路板上。 因此、询问一些板对板连接的建议?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们必须并联。 50至100 MHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到您的频率和带宽、我认为您应该能够为基带信号使用"高速板对板连接器"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您可能需要在 ADC 和200 Ω 双绞线传输线路上使用50欧姆电阻器:
    www.allaboutcircuits.com/.../

    在 IF 混频器上放置200欧姆电阻器。 每个 DAC 都将并联4 200欧姆阻抗或50欧姆阻抗。

    否则、您将需要使用50欧姆的分路器

    实际上、标准100mil 接头应该足以支持100MHz 下的连接。