This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV225:适用于900MHz 频带中的 UHF RFID 信号?

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/586225/lmv225-suitable-for-uhf-rfid-signals-in-the-900mhz-band

器件型号:LMV225

您好!

需要一个检测电路来检测900MHz 频带中是否存在 UHF RFID 信号。
选择 LMV225作为接收射频功率检测器。 这是合适的器件吗?

不过、请注意 LMV225用于射频输出功率检测(请参阅 TI 数据表中的典型应用)。
是否有一个示例会显示射频接收功率检测?
如果不是、TI 是否提供了可提供示例电路的支持?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何反馈吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我目前正在尝试寻找一个 LMV225支持人员。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    有更新吗?

    谢谢。