This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:IMD 数据

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/589433/trf3722-imd-data

器件型号:TRF3722

我在我的设计中使用 TRF3722。 请提供器件的 IMD 图形或数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看 TRF3722数据表。 器件的 OIP3性能图如所示。 -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的快速回复。 我检查了数据表。 我的工作频率约为947MHz。 因此、根据典型工作条件的数据表、OIP3=31dBm 且输出功率= 1dBm、因此我的 IMD 为2*(31-1)= 60dBc? 我是对的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。