This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF371125:2.4G 802.11前导码检测

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF371125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/589080/trf371125-2-4g-802-11-preamble-detection

器件型号:TRF371125

大家好、

TRF371125是否能够解调由 D-BPSK 和 OFDM 组成的802.11g (802.11g ERP-DSSS/CCK PPDU 帧)的前导码信号?
我的客户 希望使用 TRF371125输出与前导码和信标接收时序同步的触发脉冲信号。

此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,目标射频频带(2.4GHz)处于解调器的工作频率范围内。 但是、该解调器只会将检测到的信号降低、您需要确保 ADC、FPGA 等为…μ A 可以对数据进行解码以利用数据。