This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:ESD 额定值的含义

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/587854/trf370417-the-meaning-of-esd-ratings

器件型号:TRF370417

您好!

让我来问一下 ESD 额定值的含义、如下所示。

由于我对规格不是很了解、请您告诉我这种含义吗?

根据数据表、 ESD 规格为+/-75V。

Q1)我想知道 该器件的 ESD 损坏情况。

    Q1-1) 该器件是否仅在 +/-75V 电压下损坏?

    Q1-2)  添加超过+/-75V 后 ESD 放电时、该器件将损坏?

    Q1-3)如果在加电超过+/-75V 后缓慢放电、该器件不会损坏?   

Q2)该器件是否具有 ESD 裕度? 也就是说、ESD 的实际值是多少?

很抱歉、我想问您一些非常基本的问题。

提前感谢您。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESD 表显示了器件的静电放电极端值。 例如、如果器件暴露在70V 电压下、则在与所用测试模型类似的环境中、器件应保持正常工作。  

    要特别回答您的问题、请执行以下操作:

    1、器件在任何时间长度下暴露在+/- 75V 电压下后可能无法正常工作。 此外、您还应记住、ESD 额定值远高于此器件的电源限制。 如果您在一段时间内将其暴露在+/-75V 电压下、则可能会损坏部件。

    2.部件可处理的 ESD 裕度为+/- 75V。 您应将这些限制视为硬性限制、以确保器件保持正常运行。  

    此致、

    Abdallah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abdallah-San:
    非常感谢您的回答!
    此致、