This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLL/VCO 要求

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/568976/pll-vco-requirements

Thread 中讨论的其他器件:LMX2492

是的、我正在寻找一个 PLL。

以下是基本要求:

1) 1)   差分电荷泵控制。

2) 2)     PFD 比较频率高达200MHz

3) 3)     反馈分频器的整数 N 分频器。

4)     4) VCO 输入高达7GHz

TI 有事吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎需要外部 VCO 输入和差动电荷泵输出。

    LMX2492可以通过 VCO 覆盖该频率。

    此外、它还具有4个 MUXout、TRIG1、TRIG2和 MOD 的 IO 引脚。

    有许多信号可以复用到这些引脚。  差动电荷泵输出的两个特别关注点是"输出 CPUP"和"输出 CPDN"。  这些状态的目的是电荷泵的向上和向下脉冲、可用于驱动差分电荷泵电流。   

    此致、

    Dean