This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3705:TRF3705输入/输出电平

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3705, DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/565539/trf3705-trf3705-input-output-level

器件型号:TRF3705
主题中讨论的其他器件: DAC3482

你好

我是 Arrow Korea 的 Alber FAE。

我的客户使用 DAC3482和 TRF3705。

我的客户对 TRF3705输入/输出电平作为射频电平的方面有疑问。

IQ 调制器具有4个输入端口(I+、I-、Q+、Q-)。

如果调制器是理想的(无增益和无转换损耗)并且调制器(单端)的输出功率为0dBm、那么每个输入功率(I+、I-、Q+、Q-)是-6dBm 还是0dBm 是对的吗?

我的客户对此感到困惑。

他们说、I & Q 信号只是相同且不同的相位。

请 清楚回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给出任何答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我正在检查谁是回答此问题的最佳人选。 请稍候、谢谢。
    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    调制器由两个无源混频器组成。 理想情况下、每个混频器提供6dB 的损耗。 当 I/Q 相结合时、(理想情况下)得到所需边带的6dB 和不需要边带的抑制。 理想的调制器相对于一个 BB 输入产生0dB 的转换增益。 -RJH