This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 频谱方案

Guru**** 2929640 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600, LMH2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1177879/spectrum-scheme

主题中讨论的其他器件:ADC12QJ1600LMH2110

大家好、

客户正在寻找需要达到6G 的频谱解决方案、是否有任何可用的应用?  谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    这是您正在寻找的频谱分析仪吗? 我不清楚您对频谱解决方案的意义。 请澄清。 谢谢你

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    很清楚、客户是否需要对6GHz BW 进行采样? IE - 10MHz 至6GHz?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang 和 Rob、

    感谢您的支持。

    [引用 userid="4249" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1177879/spectrum-scheme/4435194 #4435194)]这款频谱分析仪是您正在寻找的吗? [/报价]

    是的。

    [引用 userid="421608" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1177879/spectrum-scheme/4435936 #4435936")客户是否需要对6GHz 带宽进行采样? IE - 10MHz 至6GHz?[/引述]

    正确。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我会推荐 ADC12QJ1600系列。

    客户是否有位数/分辨率要求?

    ADC 通道数? 采样率?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    谢谢。

    对于混频器和检测器是否有任何建议?  

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我可以将此主题转发给我们的 RFAmps 组、该组负责介绍这些器件以提供建议。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    谢谢、希望得到响应。

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

       我们没有任何支持6GHz 的混频器。 您可以考虑支持400MHz 至3.8GHz 的 TRF37X32系列。

    对于功率检测 器、我建议使用 LMH2110、该器件在50MHz - 8GHz 范围内运行、动态范围为45dB。

    此致、

    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hruday、

    您会 与我分享一个框架草图吗?  客户需要测量该频率下的频率和功率。

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

      您能否澄清一下框架草图是什么意思、这是方框图吗?  

    此致、

    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hruday、

    [引用 userid="436217" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1177879/spectrum-scheme/4449680 #4449680"]是否是方框图?  [/报价]

    是的、正确。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

      我要连接取自 LMH2110数据表的块。

       

      目前、我们没有可用于此目的的参考设计。  

    此致、

    赫鲁日