请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
请求帮助为旋转编码器应用选择无线电设备、如下所述:
我想无线传输4位数字数据。 (编码器有4条数字输出线: A、B、Z、E)。
编码器数据当前通过线缆传输、但需要无线传输。
因此、我需要帮助来选择发送 器和接收器、但我可以处理与编码器和仪器的集成。
这些信号用于计时和触发、因此我不能使用封装数据的突发、除非它可以在100微秒内重复发送。
来自编码器的4条数字线路将几乎实时地反映在接收器的输出上(在100微秒内)。
来自编码器的数据可能会每100微秒或更慢地变化、但速度不会更快。
因此、发送器和接收器之间的延迟和更新不能超过100微秒。
我只需要帮助选择合适的无线电设备、就可以处理集成。
在电机和其他电气设备附近运行的环境中、无线电范围需要为30英尺。
Antonio Savarese,测量系统,(817)265-6435, ti@web-sys.net