This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2110:S 参数

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/626819/lmh2110-s-parameters

器件型号:LMH2110

输入阻抗在数据表中绘制为图形、但虚部没有符号。

阻抗似乎从~1GHz 逐渐下降。 我可能可以设计一个匹配以使其更平坦、我需要0.7-2.7GHz 的平坦响应。 现在、我希望在2.7GHz 时下降大约5dB。

如果您可以提供一些 s 参数文件、这会更容易。 在 EVAL 板上进行测量可能就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    让我看看我是否可以为您挖掘一些 S 参数。 如果我在数据库中找不到它们、我将获取一个 EVM 并进行测量。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、 当我查看数据表时、 电抗确实有符号。 这不是您看到的吗?