This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:TRF3722 CAL_CLK

Guru**** 2483955 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/625117/trf3722-trf3722-cal_clk

器件型号:TRF3722

戴尔

在 TRF3722数据表中、CAL 建议为600kHz。

在600kHz 或更高频率下使用 CAL_CLK 时、会出现什么问题?

使用625khz 有什么问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    CAL_CLK 是驱动器件校准逻辑的器件、该器件是基于 CAL_CLK_SEL 的基准频率的缩放版本。 使用一个更快的 CAL_CLK 频率、例如600KHz、 将导致一个更快的校准时间、但代价是精度。 我的意思是失去精度、逻辑器件可以选择非最佳 VCO、这种 VCO 仍会锁定在所需的频率、但会处于失锁的边缘。 温度、电压和频率的微小变化可能会使其超过边缘。 因此、通过使 CAL_CLK 超过600KHz、该器件更容易受到此类问题的影响。

    建议将 CAL_CLK_SEL 保持在/16至/128的值、以使 CAL_CLK 保持较慢、从而为 VCO 校准逻辑提供更多时间来选择最佳 VCO。

    如果您对锁定时间有任何顾虑、那么我建议查看 TRF3765合成器锁定时间 应用手册以了解 有关数字校准的更多信息。

    此致、

    奥斯卡