This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3705:如何实现高 SFDR:边带抑制和谐波

Guru**** 2483955 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF3705, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/622289/trf3705-how-to-achieve-high-sfdr-sideband-suppression-and-harmonics

器件型号:TRF3705
主题中讨论的其他器件: DAC38J84

DAC38J84 + TRF3705

我的设计几乎是 EVM:的副本

DAC38J84 + LPF550MHz + TRF3705、DAC 输出非常干净:

LO = 800MHz、TRF3705输出:

校准 DC_OFFSET、LO 馈通可抑制至约-67dBc、但2xLO 未下降、并且 LO-FIN/LO+2FIN/LO-2Fin 不能进一步 抑制。这些是 Fin 的杂散、我希望杂散抑制-65dBc、这是什么?以及如何抑制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小值:

    通过调整输入基带信号上的直流偏移平衡、您已正确实现 LO 抑制。

    低输入电压或边带抑制不受直流偏移的影响。 它受 I/Q 基带输入之间的振幅和相位平衡的影响。 您可以使用 DAC38J84的 QMC 调整这些参数以抑制边带。 另请注意、输入 LO 谐波含量存在一定程度的相关性。 查看应用手册: www.ti.com/.../slaa519。

    2xLO 不受直流偏移的影响。 除了模拟滤波之外、无法"抑制"此组件。

    LO +/- 2Fin 是 BB 二阶谐波。 无法抑制这些组件。 您可以将输入信号回退到调制器中、以从这些杂散中获得一些缓解。 通常、LO-2Fin 是最强的杂散、也是最远离所需信号的位置、因此可以根据所选的低 IF 频率进行一些模拟滤波。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RJH
    感谢您的回复。
    我应该在 TRF3705的 LO 输入之前使用一个 BPF 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、为了保持良好的边带抑制、建议抑制 LO 谐波。 -RJH