This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM 会产生高杂散

Guru**** 2979390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/618456/lmx2594evm-generates-high-spurs

大家好、

我的客户正在使用 EVM 评估此器件。 它们的测试结果不够好、在 EVM 的输出端观察到过多和高杂散。

下面是配置:

以下是输出频谱:

如何解决此问题?

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我正在这里的实验室中复制此内容。 您尝试在多大程度上实现毛刺、以及在多大偏移下实现?

    此致、

    Brian Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    这个问题怎么样? 客户希望优于-90dBc 的杂散@ 10kHz 偏移。 我们的器件能否实现该性能?

    谢谢、
    John