This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW38J84EVM:如何将电路板重置为初始状态

Guru**** 2814765 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/618207/tsw38j84evm-how-can-i-reset-the-board-to-initial-state

器件型号:TSW38J84EVM
主题中讨论的其他器件: TRF3722

大家好、我使用的是 TSW38J84EVM、我想知道在我首次加电时、是否有任何简单的方法可以将电路板重置为其初始状态。 当电路板首次通电时、它消耗大约945mA 的电流。 我想将其重置为该状态。 我已经尝试通过 GUI 重置 DAC、但效果很小。  
感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dillon、

    当您通过 GUI 复位 DAC 时、您是否仅单击快速入门菜单中的"DAC RESETB Pin (DAC RESETB 引脚)"?
    因为这只会复位 DAC 本身。 对电路板进行初始化后、所有板载组件均已配置并处于活动状态。 您可以通过 GUI 在相应的选项卡中重置 LMK 和 DAC、但对于 TRF3722、您必须选中 GUI 中的所有断电(PWD)框以恢复电流。 将所有组件重置为其初始状态的唯一方法是使用 powercycle。

    此致、
    奥斯卡