This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIP 模块中的芯片尺寸

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS8268150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/618349/die-sizes-in-sip-modules

主题中讨论的其他器件:TPS8268150

您好!

我是加州大学圣巴巴拉分校的一名研究员、研究电子产品对环境的影响。 我们对集成电路影响建模的方法之一是使用硅片面积。 由于 IC 采用封装、我们经常需要根据互联网搜索来猜测芯片尺寸。  

有时、我们尝试使用 X 射线电路板来查看裸片、但这种方法充其量是不一致的、对于诸如放大器和射频模块之类的 SiP 尤其不可靠。

我想知道、对于某些 SIP 封装、是否有人可以告诉我总硅芯片面积与封装面积的比率? 硅芯片面积与封装面积之比是否为最大值、或者是否有人可以提供的平均值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

     听起来像是您参与的一些非常有趣的工作。  我希望我能提供简短、简洁的答案、但几乎每个 SIP 模块都是按照自己的要求设计的、而不是遵循标准的芯片到模块尺寸指南。  这些模块中的许多用于直流电源,例如,TPS8268150大多数模块空间都由无源组件占用,而不是硅片占用: www.ti.com/product/TPS8268150/datasheet/mechanical_packaging_and_orderable_information 。

    射频模块更受无源组件的控制、包括天线。  

    可能合适的做法是在每个产品系列中找到一些代表性模块、并逐个评估这些模块、或许找到一个具有最大模块间比率的模块、以及另一个具有最小模块间比率的模块、然后找到平均值。  对于是否存在最大芯片封装比率的问题、答案是否定的、因为这是由创建工作电路所需的外部组件决定的。  通常、考虑到无源组件、互连和散热、模块应尽可能小。  

    请告诉我您对此有何看法、以及我们可以为您的调查提供帮助的任何其他方式。

    在您的服务中、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Leonard、

    非常感谢您的快速响应。 我完全同意这样一个概念、即不存在单个模块间比率。 事实上,我正在寻找不同类别的锡普斯和模块的平均值。

    下面是一个供您参考的问题:在 TPS8268150 (例如)中、我如何提取硅片的表面积? 这些维度不会立即从文档中跳出来、但可能我缺少一些内容。

    即使在完整的文档 pdf 中、我似乎也可以获得完整封装区域和"拾取区域"区域、但不能明确获得硅片的区域。

    IC 封装文档中是否还有其他部分可以退化硅片面积? 除了机械和封装信息之外、可能还有其他什么?

    请告诉我您的想法、再次感谢您的参与。

    此致、
    Joe Palazzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

     继续以 TPS8268150为例、该裸片嵌入在 PCB 材料中、直接位于电感器下方。  由于不可见、即使拆下了无源器件、它也不会显示在机械制图中。  再加上裸片尺寸是专有信息、上述机械制图中省略了该信息。  

     要获得此信息、您必须联系当地 TI 销售办事处、发起并提交 NDA (保密 协议)、一旦获得批准、就可以提供芯片尺寸信息。  

     我没有查看过所有电源模块、但我猜它们都 有相同或相似的披露限制。  您当地的 TI 应用或销售 人员应能够协助完成此项工作。

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 这对我来说很有意义。 谢谢!