This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:每个电源引脚上的电流消耗

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/617677/trf3722-current-consumption-on-each-power-pin

器件型号:TRF3722

大家好、

您能否帮助在每个电源引脚上提供 TRF3722的电流消耗?

我的客户要求它进行电路板/电源设计。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    根据数据表、3.3V 电压轨消耗约374mA (或 LO OUT 关闭时为328mA)。 如果为 VCC_TK 提供5V 电压、则5V 电源轨将消耗21mA 电流。 请参见下图。

    或者、您对每个单独引脚本身的电流消耗有何疑问? (引脚4、6、35、14、16、 21、23、42、32、33)

    此致、

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯卡

    感谢您的回复。

    但是的、我需要每个单独引脚上的电流消耗。

    我们有它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    这是每个单独电源轨的平均功耗以及标准偏差。 单位以 mA 为单位。

    此致、

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    奥斯卡
    谢谢!