This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:输出功率波动

Guru**** 2486445 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF372017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/615228/trf372017-output-power-fluctuation

器件型号:TRF372017

我电路板上的 TRF372017器件在看起来是什么步骤中偶尔会失去射频功率。 器件的基带输入保持恒定、并且在输出上观察到阶跃。 可以通过重新发出自动校准来恢复输出功率。 在此过程中、器件绝不会失去锁定。 在基带输入没有变化的情况下、导致输出功率下降的原因是什么? 设备就像折返一样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    我想问您确切地说、您是如何测量器件的输出功率的? 您是否通过频谱分析仪观察到、在该频谱分析仪中、您会看到音调锁定在您预期的频率、随着时间的推移而降低功耗。 或者、您是否使用了其他仅测量输出功率的方法?

    此致、
    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、奥斯卡、

    我正在使用功率计测量通道功率。 当仪表上出现下降时、启用自动校准后重新发出寄存器会将功率恢复到其预期水平。

    谢谢、
    -Brandon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我怀疑设备可能丢失锁定、但不足以解除锁定检测器。 我建议您尝试以下几点:

    1:监控频谱分析仪上的输出。

    2.监视 VTune 电压并检查电压是否稳定或是否波动。

    3.读回 VCO 编号(VC0_SEL) 和电容阵列设置(VCO_TRIM)、检查电容阵列是否在边缘上、接近0或最大63。

    最后、验证电源是否具有足够的峰值电流能力、以确保不存在任何类型的欠压问题。

    此致、

    奥斯卡