This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW38J84EVM:串行器/解串器通道查询

Guru**** 2485765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/615090/tsw38j84evm-serdes-lanes-query

器件型号:TSW38J84EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

大家好、我有一个关于 TSW38J84EVM 板上串行器/解串器通道的问题。 在用户手册的基本测试设置下、它显示"Quick Start (快速启动)"选项卡上的"Setup the controls (设置控件)"、如图8所示。 对于双通道 DAC3XJ82、请为串行器/解串器通道数量选择"2"。 这会将 TSW3XJ8X EVM 配置为使用由 LMK04828和122.88MHz VCXO 在板上生成的时钟。 该 DAC 将针对每个 DAC 1通道、4倍插值和368.64MSPS 的输入数据速率进行编程。"

如果我将串行器/解串器通道设置为1、那么两个 DAC 是否会共享同一个通道?

我只是想做我能显示功能的最基本的测试。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dillon、

    是的、通过将串行器/解串器通道设置为1、您可以将 DAC 置于 LMFS 模式1241、这意味着两个 DAC 将共享同一个通道。 DAC38J84数据表的表10也直观地展示了这一点、其中显示了各种双通道模式下的帧组合字节表示。

    此致、

    奥斯卡