This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:RFout 上的杂散问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017, DAC3174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/658376/trf372017-spurious-problem-on-rfout

主题中讨论的其他器件:TRF372017DAC3174

ART 编号:TRF372017

大家好、
客户系统中 TRF372017的输出存在寄生问题。

如果 DAC3174的 I/Q 信号的输出调制为中心频率= 713.142857MHz、则会在715MHz 左右和722MHz 左右产生强杂散、这似乎来自 TRF372017。

我认为715MHz 左右的杂散会受到65.015873MHz 的影响。

请就如何找出这些杂散的原因以及如何防止它们提供建议。

TRF372017的 PFD 频率为 REFIN / 4、为16.25396825MHz、并使用 VCO 滤波器的以下恒定值。

此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshi、

    尝试使用这些建议的 PFD 频率之一以及数据表第48页中的相应环路滤波器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf - San、
    感谢您的回答。

    由于 DAC 的 I 和 Q 输出偏移调整不足、是否可能会出现大约722 MHz 的杂散?

    此致、
    Toshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshi、  

    不幸的是、我很难理解您要做的事情。 该图显示调制器的 RF输出 为725MHz、但您可以说、该信号在 DAC 输出端调制为713MHz 的中心频率。 那么、您能否简单地描述一下您到底要做什么?.您的基带信号频率是多少?:您所需的 LO 频率是多少?等等... 此外、是否可以选择以更高的采样率为 DAC 计时? 尝试以更高的频率对 DAC 计时、作为一个实验、查看杂散位置是否发生变化或杂散性能是否总体提高。  

    优素福。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf - San、

    感谢您的回答。

    应用是一种 CATV 发送器器件、可将数字电视信号转换为 UHF 频带信号并进行传输、其传输方法基于 Rec. ITU-T J.83附录 C 规范。

    e2e.ti.com/.../T_2D00_REC_2D00_J.83_2D00_200712_2D00_I_21002100_PDF_2D00_E.pdf

    TRF372017用于转换为 UHF 频率(UHF13、UHF14 - UHF64)、 不使用 LO 输出。

    他们的下 一个版本计划是130MHz 的 DAC 采样率、但当前软件基于65MHz 采样。

    无论如何、图中的725MHz RFOutput 是错误的、713.142857 MHz 是正确的值。 我很抱歉造成混淆。

    我希望这是你的问题的答案。

    此致、
    Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf - San、
    我收到了客户提供的其他信息。

    DAC 和 TRF372017采用交流耦合。 它们从 DAC 和 TRF372017中删除了 C、并在 TRF372017的 IQ 输入开路状态下运行。
    BBI_P 和 BBI_N 或 BBQ _P 和 BBQ _N 仅使用100欧姆寄存器端接。
    由于65MHz 下的所有杂散都消失了、因此判断它从 IQ 输入到 TRF 372017是混合的。
    由于 TRF372017的时钟输入和电源 GND 没有污染、因此它受到 IQ 输入端子的污染、因此他们认为有必要改善 DAC 周围的 S/N。

    即使在这种状态下、调制频率中心频率的杂散也不会改变。
    他们认为、由于选择了 TRF372017 IQ 输入的内部选择、因此他们认为在设置 TRF372017端时是否有好的建议。

    此致、
    Toshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshi-San、

    您能向我发送更多信息吗? 您是否可以像在您的第一封邮件中一样重现错误并为我拍摄更多照片? 请将范围设置为200m 而不是60M、以便我可以更好地查看频谱。 请使用 频谱分析仪图片中的标记并标记、 以帮助我识别哪些信号是杂散信号以及需要哪些信号。  以下是一些调试提示:调整 LO 信号并监控杂散行为。 它们是否移动? 如果是、相对于 LO 调节的值是多少?方向是什么? 尝试监控从 LOP SMA 端子发出的信号、并验证 LO 是否为713MHz。 检查以确保 LO 输出上没有杂散。  您是否有办法监控频谱分析仪上的 DAC 输出? 您能否验证基带信号 是否以0Hz 为中心? 此外、请也拍摄测试设置的照片并将其发送给我。

    优素福