This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有集成 VCO 的 PLLatinum™︎射频合成器可供选择,用于新产品设计

Guru**** 2484065 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/653642/pllatinum-rf-synthesizer-with-integrated-vco-choices-for-new-product-design

Thread 中讨论的其他器件:LMX2592LMX2582

我正在尝试在具有集成 VCO 的 PLLatinumTm射频合成器组中找到合适的 TI 人员,他们可以帮助我为我的新设计选择明智的器件。  我正在考虑将 LMX2592和 LMX2582用于不同频带。  请向我发送此人的姓名和联系信息。

谢谢、

Jeffrey Pawlan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    请发送电子邮件至 clock_support@list.ti.com 获取支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我写信给相应的小组。 我根本不设计时钟。 这适用于微波通信、其中即使距离载波10MHz 偏移的相位噪声也非常重要。 因此、这就是我首先没有写入时钟支持的原因。 此外、Noel 没有提供自己的服务和联系信息、也没有向其他员工提出任何建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    列表电子邮件的名称可能会令人困惑、但需要您与 TI 的所有时钟和合成器专家会面。
    或者、您也可以在 e2e.ti.com/.../上发布帖子