This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:射频输出频率范围

Guru**** 2577205 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF372017, TRF370417, LMX2572, TRF3705, TRF372017EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/665573/trf372017-rf-out-frequency-range

器件型号:TRF372017
主题中讨论的其他器件: TRF370417LMX2572TRF3705

大家好、我计划使用 TRF372017 IQ 调制器从基带 I 和 Q 信号生成4.5GHz 信号。

此 IC 是否支持高达4.8GHz 的信号生成?

本示例给出了300MHz 至4.8GHz 的低频范围。 这是否意味着 RF OUT (引脚18)应在该范围内?

在其数据表中、我可以看到、在典型应用之一中、如表29中所示、TRF372017的性能、提到的射频输出范围为300-4300 MHz!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TRF372017支持高达4.8GHz 的射频输出。 数据表图提供了4.8GHz 的特性数据。 表29仅列出了运行频率高达4.3GHz 的电信示例;这不是限制。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH、

    感谢您提供信息。

    我们想知道除了 TRF372017中的预期编程射频输出范围(射频输出±100MHz)之外、所有频率分量(基准的杂散或谐波、如果有)是预期的值、以及在以下情况下它们的电平。

    I & Q:基带信号,最大10Mbps 任何 PRN 序列。

    LO 已编程为4.45GHz。(射频输出)

    情况1:参考频率:100 MHz

    情况2:参考频率:40 MHz

    --

    此致、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、  

    我对 TRF3720的射频输出进行了一些测量、生成了参考频率为38MHz 和102MHz 的4450M LO。 两次测量的 fin 均为10MHz。  

    参考频率= 102M

    未调整的 SBS =-31.71dBc

    2.未调整的 CF =-31.48dBm  

    PFD 谐波=-85dBc

    绿线显示从载波-90dBc

    其余是输入频率的高阶谐波。  

    基准= 38.4MHz

    基准谐波=-85dBc

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    非常感谢您的测量。

    我希望这些是整个过程中唯一突出的信号。

    我知道、我们可以通过所需的直流失调电流至 IQ 输入以及通过 IQ 增益比和相位调整来最大限度地减小这些 CF。

    我们需要在 RFOUT 处至少70dBc。

    是否可以抑制那些未调整的 SBS 和 CF (基本上是所有小于70dBc 的信号)至70dBc 最小值?

    如果是、为了实现这一点、我们需要在设计中注意哪些事项(如 DAC 设置、TRF372017、如果有、对 IQ 输入的滤波器要求)。

    还请确认、我们从您的测量结果中了解到、对于任何参考频率、仅影响 PFD 分量、它始终大于80dBc?

    此致、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、  

    是的、您应该能够通过分别调整偏移增益和 I/Q 幅度和相位来将 CF 和 SBS 杂散抑制到-70dBc 以下。 有关将 DAC 连接到 I/Q 调制器的设计建议、请参考以下参考设计。  

    www.ti.com/.../slua647a.pdf

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf:
    感谢您提供信息。
    对于我们的另一个应用、我们需要5GHz 至6GHz 的 BPSK 调制。 由于 TRF372017不支持高于4.8GHz 的频率、我们是否应将 TRF372017替换为'LMX2572和 TRF370417'以生成和调制信号6GHz?
    如果是、'LMX2572和 TRF370417'组合是否需要采取任何措施来实现低于-70dBc 的 CF 和 SBS 杂散?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    TSW3085 EVM 是一款参考设计、包含一个与 TRF3705射频调制器集成的双通道 DAC。 我已将链接附加到下面的产品页面。 也许您可以将原理图作为通用参考来查看、以获得良好的性能。 请记住、TRF3704和 TRF3705的共模电压不同、因此我不建议准确复制原理图。 此外、请查看位于两个相应数据表末尾的 LMX 和 TRF3704布局指南。

    www.ti.com/.../TSW3085EVM

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

        我们已收到 EVM。 我们能够忠实地在整数模式下生成4450MHz 频率、如下所示

    以进行 GUI 设置

    但是、如果我将整数模式更改为分数、我得到以下输出、

    GUI 设置

    在分数模式下、对于在 RF Target 字段中输入的任何频率、我将得到以 RF Target 频率为中心的上述响应(无锁定指示器)。

    请告诉我、GUI 中是否有任何设置可在分数模式下获得正确的锁定信号。

    设置:

    J4=J10短接 J3=J9短接。 没有到这些输入的连接。

    通过 J6测量的射频输出。

    此致、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、  

    尝试将 INT 步长增加到20MHz

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在频谱中心和零处发现这些尖峰的原因是什么、如下所示、

    在 TRF372017EVM 中可以观察到这一点。

    谢谢+此致、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    您是否尝试在寄存器5和6下调整 GUI 中的 IQ 直流偏移值?
    调整基带输入信号的直流偏移并不重要、因为它们是交流耦合的、您需要在 GUI 中执行此操作。

    优素福