This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017EVM:在 TRF3720 GUI 上、SPI 读取数据始终为零

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/664881/trf372017evm-spi-read-data-is-always-zero-at-the-trf3720-gui

器件型号:TRF372017EVM

您好的支持团队:

我使用 TRF3720 GUI 对 TRF372017EVM 进行编程、但我始终从任何已编程寄存器读回零。

在 SPI 周期的读取阶段、我将 RDBK 引脚的范围设为0。

SPI 读回是否起作用?

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Thomas、

    明天我将运行几个实验、并尽快返回给您。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Thomas、

    因此、GUI 经过编程、可在您按下"READ ALL REGISTERS"或随时根据您选择的寄存器读取设置更改寄存器值时自动启用回读。 我能够复制您在使用单个5V 电源为电路板供电并使 JP6跳线保持活动状态时遇到的 RDBK 错误。

    您如何为电路板供电? 如果使用单个5V 电源、请确保移除 JP6。 如果您不使用单个电压电源、请确保为 TP2提供3.3V 电压、为 TP5提供5V 电压、并且 JP6处于运行状态。

    此外、在参考如何操作 GUI 和 EVM 时、请确保遵循用户指南。

    www.ti.com/.../slwu068a.pdf

    优素福