This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UART 发送数据的相关说明

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1182831/regarding-uart-send-data

主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

你好。

我对 UART 发送数据有疑问。

我遇到了一个问题、即以兆速率发送数据停止信号的速率为9600bps 和生命体征。

(__LW_AT__我想发送204个数据、但要停止大约30个数据)   

请提供建议。

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miyazaki-San、

    请提供更多信息。  您在此 设计中使用的是什么器件?

    阿里加托

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonard

     感谢你的答复
     我使用 IWR6843AOP

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miyazaki-San、


    您能否提供有关您在设备上运行的固件的详细信息? 此外、您之前是否为您的器件运行了开箱即用演示? 这将有助于确保正确配置评估模块。

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alec

     使用波特率运行的 Vital sign68xx 从921600更改为9600。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的背景。 您以前是否运行过开箱即用演示?

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alec

    感谢您的回复。

    是的。为何数据以波特率9600?停止

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您将波特率降低了90%、那么您现在生成的数据可能比您选择的波特率所能处理的最大速率多。

    此致、
    阿尔茨