Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7906 主题中讨论的其他器件:LMK04828
根据给定的要求检查清单、SYSREF 引脚必须保持在0.6V 共模电压。 SYSREF 引脚具有内部100E 终端、所需的差分摆幅为750mV。
在 EVM 原理图中、SYSREF 引脚上添加了一个外部100E 端接(已连接图像)。 在该电路中、共模电压是如何保持为0.6V 的?