This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:AFE7906 - SYSREF

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1183867/afe7906-afe7906---sysref

器件型号:AFE7906
主题中讨论的其他器件:LMK04828

根据给定的要求检查清单、SYSREF 引脚必须保持在0.6V 共模电压。 SYSREF 引脚具有内部100E 终端、所需的差分摆幅为750mV。

在 EVM 原理图中、SYSREF 引脚上添加了一个外部100E 端接(已连接图像)。 在该电路中、共模电压是如何保持为0.6V 的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muthu,

    共模电压由生成 SYSREF 的 LMK04828设置。 LMK 将输出电压设置为约1.2V、在我们的板上、我们使用分压器获得0.6V 的共模电压(100欧姆串联、100欧姆接地、分压器接地)。  

    此致、

    David Chaparro